This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS735:TPS735的参考电压和直流输出精度

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS735

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581662/tps735-the-vref-and-dc-output-accuracy-of-tps735

部件号:TPS735

大家好,

您能否帮助我们确认以下问题? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高曹先生,

    您能否澄清您的问题? 两者的25C准确度仍为+/- 1 %。 以下是2015年1月的最新修订版:

    这些修订旨在澄清信息。 如果我们实际更改了电气特性表中的任何值,TI的政策是在实施更改之前发出更改通知。

    如果我不理解您的问题,我深表歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    谢谢你的答复,以下是我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高曹先生,

    我理解您的问题。 是的。TPS735数据表仅宣称其准确性。 不包括反馈电阻器在内的总准确度。 因此,最差的容差就是简单地将公差相加。 因此,对于TPS735,这是2 % ;对于两个反馈电阻器,这是1 % + 1 % ,对于最坏的4 % 情况。

    有些客户使用平方法的平方根和,即SQRT (2^2+1^2+1^2)或SQRT (6)或2.44 %。

    如果使用固定输出,则公差将为2 %。 另请注意,我们指定的准确度超出了完整输入电压范围,负载电流范围和工作温度范围:

    我希望这能有所帮助。

    此致,