This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3435:关于关闭所有LED

Guru**** 2813945 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3435

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580183/lm3435-about-turning-off-the-all-led

部件号:LM3435

您好Issac-san:

我的客户正在评估。
而且,即使CTRL引脚全部为低电平,LED也会亮起。
请告诉我如何关闭所有LED。

仅EN引脚=低?

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kato-San,

    在设计中,CTRL LOW (低控制)使LED关闭,但VOUT仍有电压。

    当CTRL变低时,您可以看到多少LED电流/亮度?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Issac-san:


    即使G/B/RCTRL引脚设置为低电平,LED也会继续亮起。
    当时G/B/RLED针脚的电流/电压低于。

    GLED:3.7mA/4.68V
    放电:11mA/4.84V
    RLED:18.8mA/5.5V

    输入电压:4.3V

    使用的LED如下所示。
    它是3种颜色的LED,在最小5mA时亮起。

    OSRAM:LRTB GVSG
    www.osram-os.com/.../LRTB GVSG - MULTILED.pdf

    电流将在CTRL引脚= LOW时流动,因此颜色将不会如预期的那样。

    即使CTRL引脚= LOW (低),电流流向LED的规格是否是?
    是否有防止电流流动的对策?


    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato-San,

    我怀疑设备在评估过程中可能会损坏。
    您能否通过更换新的板载LM3435来重新检查这种现象?

    谢谢!

    此致,
    Issac。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Issac-san:


    客户更换了新设备,但状态未更改。
    预计电流不会在CTRL = LOW时流动吗?

    此外,由于客户的布局不好,因此会输出较大的切换噪音。
    这是否与这种现象有关?


    此致,
    加藤
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato-San,

    预计在CTRL = LOW时电流将不会流动。
    我不确定残余电流问题是否是由于布局错误造成的。

    此致,
    Issac。