Other Parts Discussed in Thread: LM3435
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM3435 您好Issac-san:
我的客户正在评估。
而且,即使CTRL引脚全部为低电平,LED也会亮起。
请告诉我如何关闭所有LED。
仅EN引脚=低?
此致,
加藤
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好Issac-san:
即使G/B/RCTRL引脚设置为低电平,LED也会继续亮起。
当时G/B/RLED针脚的电流/电压低于。
GLED:3.7mA/4.68V
放电:11mA/4.84V
RLED:18.8mA/5.5V
输入电压:4.3V
使用的LED如下所示。
它是3种颜色的LED,在最小5mA时亮起。
OSRAM:LRTB GVSG
www.osram-os.com/.../LRTB GVSG - MULTILED.pdf
电流将在CTRL引脚= LOW时流动,因此颜色将不会如预期的那样。
即使CTRL引脚= LOW (低),电流流向LED的规格是否是?
是否有防止电流流动的对策?
此致,
加藤