This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A49:输入电容器

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A49

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581554/tps7a49-input-capacitor

部件号:TPS7A49

您好,

在特殊应用(电流脉冲输出)中,我必须将TPS7A49的输入电容器降低至47nF,以实现低上升时间(电路参见附件)。  我已经测试了具有47nF且没有稳定性问题的LDO (5个板)。 为了确定所需的最小容量,我还测试了18pF,在这种情况下,LDO也保持稳定。 我对噪音没有很高的要求。 47nF的噪声性能足够。  

在数据表中,建议使用最小值10µF。 我是否还能在足够的噪音下使用47nF? 重要的是,大众生产不存在稳定性问题。  

谢谢!

丹尼尔

e2e.ti.com/.../SKMBT_5F00_28317031520100.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    根据数据表中的电容器要求部分,我们实际需要的最小输入电容器为2.2uF,因为这是我们设计,表征和测试此器件工作的地方。 我们建议使用10uF,以便最大限度地提高交流性能。 据说,较小的输入电容器可以满足您的特定应用,因为输入电容器的要求在某种程度上取决于您的上游源。 确定这一点的方法是进行原型测试,就像您对5块板所做的那样。 在此测试过程中,您应将LDO应用于最恶劣的条件(瞬态,温度等)。

    非常恭敬,
    Ryan