Other Parts Discussed in Thread: TPS7A49
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS7A49 您好,
在特殊应用(电流脉冲输出)中,我必须将TPS7A49的输入电容器降低至47nF,以实现低上升时间(电路参见附件)。 我已经测试了具有47nF且没有稳定性问题的LDO (5个板)。 为了确定所需的最小容量,我还测试了18pF,在这种情况下,LDO也保持稳定。 我对噪音没有很高的要求。 47nF的噪声性能足够。
在数据表中,建议使用最小值10µF。 我是否还能在足够的噪音下使用47nF? 重要的是,大众生产不存在稳定性问题。
谢谢!
丹尼尔