This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5895万:增压模式不工作-反复切换

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580970/bq25895-boost-mode-not-working---regn-toggling-continuously

部件号:BQ2.5895万

您好,

PFA我们正在测试的示意图。

我们只安装了蓄电池充电器IC和相关RCS。

未连接负载。  

电池充电正常。 该部分没有问题。

--

一旦我们尝试进入升压模式(关闭电源或仅连接电池),PMID输出将保持在3.5V。  

寄存器指示器未切换至升温模式(REG0B状态不会更改为"111")。

在REGN引脚处观察到以下波形。   

请建议可能出现的问题。

当我们尝试使用BOOST (增强)模式时,串行接口也会在10-15次回复后停止响应。

我们已经观察到OTG Pin。 它显示4.1V电压(此处连接了VBATP)

e2e.ti.com/.../7573.schematic_5F00_ti.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请参见调风器转储..电源开始时已通电,稍后关闭。 突出显示的部分显示电源关闭时的读数。 这些再次使我们相信,设备在切换为电池后会立即重置。  

    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14

    ----------------------------------

    48 06 7D 3A 20 13 5E 8D 03 44 93 7E 00 13 5A 5E 47 99 00 08 39

    48 06 7D 3A 20 13 5E 8D 03 44 93 7E 00 13 5A 5E 47 99 00 08 39

    48 06 7D 3A 20 13 5E 8D 03 44 93 76 00 13 5A 5E 47 99 00 88 39

    48 06 7D 3A 20 13 5E 8D 03 44 93 02 00 13 5A 5E 47 19 00 08 39

    48 06 7D 3A 20 13 5E 8D 03 44 93 02 00 13 5A 5E 47 19 00 08 39

    48 05 3D 3A 20 13 5E 9D 03 44 93 02 80 13 00 00 00 00 00 08 39

    48 05 3D 3A 20 13 5E 9D 03 44 93 02 80 13 00 00 00 00 00 08 39

    48 05 3D 3A 20 13 5E 9D 03 44 93 02 80 13 00 00 00 00 00 08 39

    48 05 3D 3A 20 13 5E 9D 03 44 93 02 80 13 00 00 00 00 00 08 39

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mehta

    PMID或REGN上似乎存在较大负载,或者蓄电池与BAT针脚之间的连接电阻过高,导致BAT电压在启动时或两者都下降。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尝试将蓄电池端子直接连接到蓄电池针脚,以便消除存在的轨迹阻抗。 但答案是一样的。

    没有负荷连接到PMID。

    REGN仅为温度传感器供电。

    我们检查了这些销上没有额外的牵引。

    我们从BQ2.5895万的工作印刷电路板中观察到的一种行为是,印刷电路板中的REGN达到5V,而印刷电路板中的REGN在达到3.6V后停止

    一旦我们从PMID引脚上移除电容器(绝对0负载),我们就会看到该波形也在切换,并附有大约1V的波纹-图像。

    我们可以跟进的任何其他线索,以检查其中可能出现的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Saurabh

    1uH电感器的额定电流是多少? 您是否有电流探头来测量电感器电流? 如果是,您能否生成示波器图,如第53页的数据表图56和57?