This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:启动响应

Guru**** 2322270 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5117
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580382/lm5117-start-up-response

部件号:LM5117

LM5117出现异常启动响应。  

LM5117用于从48V转换为10V。 额定负载为10A,但加电过程中负载关闭。 请参阅以下不同SS容量的波形:0.01 UF,0.1uF和0.47uF。  请注意前几百usec中的初始快速斜坡。 对于0.01 UF,输出过冲至11V,然后再降低至10V。

什么会导致这种初始响应?  我怀疑循环BW过低,导致调节器初始启动时循环响应速度太慢。  但计算和Webbench模拟显示,循环BW约为17kHz,这对于软启动足够快。  

CSS =0.01uF

C=0,1uF

C=0.47uF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记,

    从附加的波形中,我看到了带有0.01uF SS电容器的过冲。  控制环路是可能的,但我想查看原理图以进行验证。  我还希望看到软启动,输出电压和COMP电压。

    特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Terry,

    我将通过电子邮件发送示意图。