This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65.025万:3.3V的最小Vcc

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580845/tps650250-minimum-vcc-for-3-3v

部件号:TPS65.025万

在我们的应用中,我们使用电源管理器TPS6.5025万,在VDCDC2和VLDO2上,我们需要3.3V的输出。  

数据表的推荐工作条件中规定,Vcc的最小值应为2.5V。 但是,我已经意识到,对于VDCDC2,下一个表设置了不同的条件。 根据表,对于3.3V的VDCDC2输出,建议的最小输入电压为3.7V。

 

因此,我想输入电压高于3.7V时,输出电压为3.3V是可以保证的。 如果我们的VINDCDC2介于2.5V和3.7V之间,会发生什么情况? 确保输出为3.3V所需的最低Vcc是什么? 输出可降至低于这些输入值多少?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Uxue Navarlaz您好!

    感谢您的耐心等待。 如果输入电压介于2.5V和3.7V之间,则只要VINDCDC为3.3V或更高,VDCDC2将仅以3.3V输出。 但是,如果您需要3.3V的输出,我建议您按照数据表操作,并至少使用3.7V作为输入。

    谢谢

    阿尔伯特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Albert的回答,

    我们已经意识到,在我们的应用中,VINDCDC (在某些意外情况下)可能会降至3.2V。 在这种情况下,输出电压是否为3.2V或是否会因内部技术而导致电压损失?

    我猜VINDCDC和VDCDC2之间的电压将会下降,输出相对于输入的下降幅度有多大?

    再次感谢您的支持,

    Uxue
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Uxue:

    当输入电压降至3.2V时,输出应与输入电压相同。 但这取决于输入电压降至3.2V的时长。 如果输入持续较长时间,则输出将与输入电压相同。 但是,如果只是短暂的3.2V,则可能不会对输出产生影响。 您计划拥有的电压范围是多少?  

    对于TPS65.025万,VDCDC2可以在100 % 占空比下工作,并将模拟VINDCDC的输入电压。 查看以下方程式,您可以计算输出所需的最小输入电压。

    主要因素是RDSON,它是DCDC2高侧FET的电阻,其300 mOhm可以在数据表中找到。 这很好地帮助您计算应用程序的最低VINDCDC2。 一旦您知道最小的VINDCDC,您就可以设置PWRDAIL_SNS引脚,通过设置另一个电阻分压器来在适当的时间熄灭,这样您就不会偏离法规。  

    希望能有所帮助!

    谢谢

    阿尔伯特