This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5217万DEVM:电池电源通道

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580175/tps65217devm-battery-power-path

部件号:TPS6.5217万

您好,

当执行以下命令时,蓄电池电压显示为以下波形;

    a.将PMIC状态寄存器(0x0A)关闭位(D7)设置为1

      b.在寄存器中启用SoC PMIC_PWR_EN_ENABLE

      C.设置SoC ALARM2

      d.等待ALARM2拉出PWR_EN LOW。

  

在关闭状态期间,蓄电池电源通道是否打开?

如果不是,如何打开电源通道?

最好的富豪酒店

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kuramochi-san,

    TPS6.5217万x数据表中的全局状态图(图20)显示了PWR_EN被拉低时设备将如何工作,注意(4)显示SYS将在关闭状态下连接到BATT,即使您在没有电池的情况下也是如此。


    此致,
    Rick S.