This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:电池管理工作室。 BQ34z100和EV2400接口

Guru**** 2392815 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ34Z100-G1, BQSTUDIO, BQEVSW, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578321/bq34z100-g1-battery-management-studio-bq34z100-and-interface-ev2400

部件号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他部件:EV2400,, BQSTUDIOBQEVSWBQ34Z100

您好,

我正在使用 BQ34z100-G1评估模式。 我也在使用EV2400 将 设备与电池管理工作室连接,但我遇到了问题。

我可以与BQ34z100-G1通信 ,并且正在从它接收数据(电压,平均电流,温度...)。 我也可以对其进行校准。  

但是,在屏幕寄存器(在电池管理工作室)中,我始终看到Cycle Count (循环计数)为固定值=0,Charge Voltage (充电电压)=0和Charge Current (充电电流)=0。 我正在数据存储器中写入数据(电池充电电压T1-T2为3600mV,电池充电电压T2-T3为3600mV,电池充电电压T3-T4为3600mV)。 为什么设备没有更新这些值?

此外,我一直在为我的LiFePO4电池充电,自26.7Vdc以来,100 %。 我已将其充电至28.8V直流,现在已放电,但100 % 处的SOC充值不可更改。  

提前非常感谢,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ramon:

    校准后,您的Flash Update OK细胞电压是多少?
    请参阅数据表的第50页(www.ti.com/.../bq34z100-g1.pdf)。

    成功进行电压校准后,计算并将值应用到闪存更新正常电池电压,如下所示:闪存更新正常电池电压= 2800 mV×串联电池数×5000/分压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有时,这种公式不能正确解决问题。 我会将闪存更新正常电池电压设置为1000mV。 `

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的快速回复。 我的数值是2800mV。 我已将其更改为1000mV,但应用程序中没有任何更改。  

    在寄存器屏幕的充电电压中,充电电流保持在0mV值。 我附上一个屏幕截图,以便确定发生了什么情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ramon,
    屏幕截图显示您使用的是bq34z100 v006固件设备,而不是bq34z100-G1 v 0.16 设备。 bqStudio工具不支持旧版设备,您可能会遇到更新问题。 您需要使用bqEVSW工具或将设备更新到bq34z100-G1固件。 G1固件可从bq34z100-G1产品网站下载,bqEVSW工具可从bq34z100产品网站下载。

    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas,您好!

    我已经更新了设备,现在我拥有 bq34z100-G1 0.16 v。 我可以与设备通信并测试固件是否已成功加载。 但是现在我不能从数据库更新化学。 无论化学ID如何,我始终获得相同的错误代码(=1470)

    我遇到的其他问题是无法在bq Studio中更改数据(始终返回到其以前的值)或无法将数据写入设备。 如下图所示,我始终获得"读取写入的数据失败比较"。  

    我已检查设备是否密封,但我可以在寄存器中看到它不密封。 它可能会发生什么情况?

    提前非常感谢,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramon,

    电压尚未校准,因此电池电压低于闪存更新正常电池电压设置。 此参数只有在启用后才会生效。

    您需要:

    • 重新加载默认的srec文件以禁用它。
    • 在Pack配置寄存器中将VOLTSEL位设置为“1”。
    • 设置系列单元格的数量。 \
    • 校准电压。

    然后,您应该能够继续更新参数。 在更新和校准所有内容之前,请勿启用它。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas,您好!

    我已经完成了一个学习周期,最大误差已落在3 % 身上。 但是,在学习周期中,FCC已降至5645mAh (从设计容量中的6400mAh降至),可能是因为我没有正确完成当前校准。

    现在,当我为电池充电时,真正的RC会高于真正的FCC (它会一直增长到6380mAh)。  我想知道,真正的FCC是否可能在任何时候都等于真正的RC (例如,当设置了FC位时)。

    提前非常感谢,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramon,

    当前校准可能会影响容量估计,但Ra表也必须更新才能正确报告。 优化周期完成后检查性能。  

    Tom