This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.692万:电池电压测量存在问题

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579618/bq76920-issue-with-cell-voltage-measurement

部件号:BQ7.692万

您好,

我们在4芯LiFePo4电池系统中使用BQ7.692万,通常工作非常顺利

但现在我已经看到2块电池,电池电压测量远远没有达到,它开始影响我们的平衡。

有时,它比数据表中定义的最大值(50mV)稍稍差,即使温度为22°C,测量也应更准确。 主要问题是,一个电池在+50mA下关闭,另一个电池在-50mA下关闭,导致在平衡标准方面的总误差为100mV。

时间/ SoC 量计 Bq 差异
单元格1 单元格2 单元格3 单元格4 单元格1 单元格2 单元格3 单元格4 单元格1 单元格2 单元格3 单元格4
13时10分/99 3.511 3.575 3.487 3.575 3.541 3.541 3.541 3.524 -0.03 0.034 -0.054 0.051
14:30 / 34 3.267 3.262 3.272 3.268 3.283 3.25 3.299 3.244 -0.016 0.012 -0.027 0.024
15时36分/ 6 3.229 3.229 3.232 3.228 3.25 3.223 3.263 3.212 -0.021 0.006 -0.031 0.016
16:15 /- 3.31 3.31 3.311 3.309 3.335 3.33 3.346 3.286 -0.025 -0.02 -0.035 0.023

当我使用电池进行循环(在电池单独充满电后)时,我得到了以下结果:

由于电池的电荷相等,它们应该大致遵循相同的行,但由于测量误差,它们会并行运行。

我们现在正在研究一种解决方案,以便在组装蓄电池时校准单个电池电平上的电压测量值和偏移量。
我还在数据表中看到了提高准确度的方法,但由于总电池组电压正常,它不会产生足够大的影响来提高电池的准确度。

一般而言,我想检查原理图中是否有任何错误? 我还注意到,电阻器R113-R116的压降约为测量误差。 没有电流,且平衡在时间A处于非活动状态。 根据测量误差,正负压降是否正常?

现在我开始看了,我也注意到所有电池的电压都下降了。

感谢您的反馈。

此致,

Cedric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cedric,

    在原理图中,您似乎没有使用bq7.692万的内部平衡功能,这很好。 输入滤波与单端滤波器的典型电路不一样,但会为您提供更一致的输入时间常数。  D102至D105齐纳二极管将在连接过程中限制输入电压。  只要接地点在系统瞬变过程中将输入保持在ABS最大范围内,VC0接地就应该很好。  切换BAT是不寻常的,我们不建议这样做。  尽管没有明确禁止的规范,但请注意,BAT的建议工作电压为6V最小值,并且预期BAT将保持在示意图8-1中零件的最大电压附近。

    输入电阻器之间的电压正常,达到IC的规格极限,但也受电路中其他部件的影响。  对于bq7.692万,ILKG最大值为1uA,或1mV,具有1k输入电阻。  更常见的情况是,当零件运行时,您会看到一个流光电流,您可能会在R116上测量大约230uV,在其他区域测量大约50 uV。  如果超过IC针脚的输入电压,则部件可能会因下一个输入或接地的内部电阻而损坏。   对GND的电阻看起来就像低电压电池旁边的高电压电池。  差分电阻看起来就像低压电池,两侧都有高压电池, 与  您的电池3高电压电池2和4低电压电池的示例相反。  使用齐纳时,尽管齐纳器的斜率确实高于击穿装置,但输入似乎不太可能损坏。 即使使用电阻路径,该零件也可能测量正常,测量输入引脚或接线板之间的电压并与报告的值进行比较可帮助确定是测量 问题还是电流问题。

     查找导致电压错误的意外电流的其它位置是主板或其它组件。  检查 板上是否有污染物,残留助熔剂或清洁剂。 齐纳二极管在测试电流时将满足齐纳电压的容差。 在 VZ以下,它们 通常以低电压下的泄漏电流表示。  在泄漏和故障之间有一些电流特性。  检查电容器中是否存在泄漏,尽管这会使一个输入电阻器上仅存在电压,并 使一个单元的读数 较低,下一个单元的读数较高。

    我建议拔下开沟器,看看是否有很多错误消失了。  或者,您可以拉IC101,查看开沟器上的电压是否发生变化

    希望这有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。

    正如您建议的那样,我拉了齐纳二极管D102 - D105,错误就消失了。 它们的泄漏电流导致了压降,从而导致了错误。

    由于我们希望bq7.692万二极管提供额外保护,因此我最终使用6.8V Z-Diode 2 % 交换了这些二极管,并将电阻器R113-R116替换为100e而不是1k。

    新的Z二极管在3V时的漏电流小于0.1uA,使用较低的电阻器,我们可以将任何电压降减少10倍。

    所有电池电压现在都更加精确,并在相同的方向关闭(所有电压都比bq测量值低大约15mV)。 这是正常的,因为细胞之间的差异对于平衡很重要。

    Uhrzeit / SoC 量计 Bq 差速器
    单元格1 单元格2 单元格3 单元格4 单元格1 单元格2 单元格3 单元格4 单元格1 单元格2 单元格3 单元格4
    8.23 /- 3.36 3.361 3.349 3.346 3.376 3.376 3.366 3.361 -0.016 -0.015 -0.017 -0.015
    8:30 / 100 % 3.43 3.437 3.468 3.471 3.445 3.45 3.483 3.484 -0.015 -0.013 -0.015 -0.013
    8:45 / 91 % 3.315 3.314 3.315 3.316 3.328 3.327 3.329 3.328 -0.013 -0.013 -0.014 -0.012
    8时52分/ 86 % 3.313 3.311 3.313 3.315 3.328 3.326 3.328 3.328 -0.015 -0.015 -0.015 -0.013
    9:04 / 92 % 3.332 3.333 3.331 3.33 3.348 3.349 3.348 3.345 -0.016 -0.016 -0.017 -0.015

    测量新电阻器的压降时,其始终低于+/- 0.1mV。

    再次感谢您帮助我们解决这个问题。

    此致

    Cedric