This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.7411万-G1:bqstudio兼容性查询

Guru**** 2392645 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579976/bq27411-g1-bqstudio-compatibility-inquiry

部件号:BQ2.7411万-G1
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIO

您好,TI:

我想使用bqstudio检查通信状态(SBS)等,但我无法确认,因为没有bq2.7411万最终bqz文件。
如果将其设置为0421_1_09_A0-bq27411G1C.bqz (2.7411万 (当前保留),则会发生附件之类的错误。

请求:
1.请求文件0421_1_09_B0-bq27411G1D.bqz。2.7411万。
2.请检查bqstudio的版本,以防止在使用0421_1_09_B0-bq27411G1D.bqz执行2.7411万执行bqstudio时出现附件等错误。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    版本1.3 .........59可与0421_1_09_B0-bq27411G1D.bqz一起2.7411万一起使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,TI:

    感谢您的关注和支持。

    我下载并安装了版本1.3 .................59,如下所述,

    对于BQ2.7411万 IC,只安装了1_08_80版本的bqz文件。

    我复制了1_09_A0文件并尝试运行它。

    1_09_B0 bqz请检查在接收文件和执行程序时是否没有问题。

    感谢你的帮助。