请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ2.7411万-G1 主题中讨论的其他部件:BQSTUDIO
您好,TI:
我想使用bqstudio检查通信状态(SBS)等,但我无法确认,因为没有bq2.7411万最终bqz文件。
如果将其设置为0421_1_09_A0-bq27411G1C.bqz (2.7411万 (当前保留),则会发生附件之类的错误。
请求:
1.请求文件0421_1_09_B0-bq27411G1D.bqz。2.7411万。
2.请检查bqstudio的版本,以防止在使用0421_1_09_B0-bq27411G1D.bqz执行2.7411万执行bqstudio时出现附件等错误。
谢谢你。