您好,
请查看所附 图表的下半部分,SOC和时间之间的图表,它包含三个部分,第一部分是我们在校准期间出错,即未更新蓄电池容量,所有配置均为默认值。
我的第一个问题是,尽管我没有更新SLUAP7 iE快速入门指南BQ2.7441万-G1中描述的容量和其他2-3参数 ,但我的理解是,它应该显示线性(尽管读数不正确) SOC的行为,而不是如 图所示的突然跳转。 请让我 了解 IC如何预测SOC,以及为什么它不显示线性行为。
显示线性行为的下半部分ie排量曲线的第三部分是在更新 了SLUAP7 ie 快速入门 指南BQ2.7441万-G1中所述的4个参数后获得的。 我们观察到,SOC (即3 4 %)中仍有跳跃,在某些GSM传输(即更高的电流要求)后发生两次跳跃。
1)请让我了解 为什么会发生这种跳跃?
2) IC是否采用 读数的平均值?
3)我们每10 分钟读取SOC,每1小时通过云传输数据。 在上一读数时,需要2到3个读数才能恢复。所以 我 假设突然的脉冲电流不会干扰2到3个读数,即读数持续30分钟