This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR2.3625万-Q1:LMR2.3625万-Q1输出电压降

Guru**** 2394295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579219/lmr23625-q1-lmr23625-q1-output-voltage-drop

主题中讨论的其他部件:LMR2.363万LMR2.3625万-Q1

您好,

我的客户正在  其汽车信息娱乐系统中使用LMR2.3625万-Q1。 他们 使用此设备观察输出电压降(从5V到1.5V)

测试条件:

  • VIN = 12伏
  • 输出电压= 5V @ 2.5A  

我注意到输入电容器,自举电容器和输出电感器不符合建议值。 我担心这可能会影响设备性能

以下是客户示意图和布局。 您能帮您查看并提供建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您使用的是LMR2.3625万-Q1还是LMR2.363万,因为原理图适用于LMR2.363万 IC。 将启动电容器增加到0.1uF

    您是否有开关引脚的示波器捕获? 您还应在何处测量输出电压?

    谢谢

    -Arief