This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.05万:验证有源低EN引脚1的解释是否正确

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578631/tps60500-verify-interpretation-of-the-active-low-en-pin-1-is-correct

部件号:TPS6.05万

团队,  

您可以帮助解决以下问题吗:

我们正在对董事会进行一些改造,并提出了紧急要求。  对于TPS6.05万降压充电泵,您能否确认我们对低电平有源EN引脚1的解释是正确的?:

 


​我们对该规格的解释是,如果EN引脚1电压<= 0.3 乘以VIN引脚5,则保证启用稳压器;反之,如果EN引脚电压>= 0.7 乘以VIN引脚5,则保证禁用稳压器。  您可以确认吗?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    部件号:TPS6.05万

    TPS6050x数据表第5页介绍了有源低使能引脚的以下规格:

    EN输入低电压= 0.3 * VIN最大值

    EN'输入高电压= 0.7 * VIN最大值

    如果EN针脚电压低于0.3 乘以VIN针脚电压,则确保启用调节器是否是对这些规格的正确解释; 如果EN针脚电压大于0.7 乘以VIN针脚电压,则保证将禁用调节器?

    谢谢!

    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,这是正确的。 en为低电平活动状态。