This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141-Q1:带有LM5141的TPS5.534万用于固定设计

Guru**** 2361260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5141
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579401/lm5141-q1-tps55340-with-lm5141-for-hold-up-design

部件号:LM5141-Q1
主题中讨论的其他部件:LM5141TPS5.534万

您好,

IM尝试使用TI升压和降压转换器构建抑制电路设计。方案如下所示。

在单独测试模块时,一切都正常。当集成降压转换器时,降压转换器没有正确响应。当二极管打开时,降压转换器应向负载供电。只有当10V低于9V时,二极管才会打开。

IM使用TI评估板验证此解决方案。我已根据WebBench推荐的组件修改了组件。

我已将L值从2.5uH更改为10uH,Rcomp=14.7K,Ccomp1=3.3nf,Ccomp2=2.7pF。

RFBT=71.5K和RFBB=11K

但无法成功。

请你帮我解决这个问题。

谢谢Arumugam

请你帮我解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arumugam,

    您能否再次上传示意图-因为在您的帖子中看不到该示意图。

    此致,

    Piotr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Piotr,

    这不是原理图。我使用LM5141评估板。

    但我可以展示我的建筑提案。

    谢谢Arumugam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arumugam:

    当TPS5.534万+LM5141Q1的5141的输出 为时,为9V电压(且稳定)

    • 是否与任何负载断开连接?
    • 仅连接到2.2欧姆电阻器-系统中没有10V电源?

    您能否检查LM5141Q1开关节点(SW针脚)信号在上述条件下的外观? 您能否提供有关9V至10V过渡的示波器屏幕截图?  

    根据您提供的信息,很难判断出什么可能是错误的。

    此致,

    Piotr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Piotr,

    我在LM5141的"引导带"部分发现了问题。LM5141 由于电源负载电流容量限制而损坏。

    电源最多可支持5A,在通电期间浪涌电流超过5A,因此电源输入恒定电流源模式。因此,电源电压降低至7V。因此,降压控制器部分ORing二极管打开并输入反向电流 降压控制器。这是设计中引导带电路损坏的原因。

    我更换了该设备,使用了额定电流较高的电源。现在设计按预期工作。但是,当降压控制器关闭时,我发现降压控制器上的浮故障输出。

    请帮我解决这个问题吗?

    已连接波形

    谢谢

    Arumugam