请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ40Z50-R1 主题中讨论的其他部件:BQ40Z50,
有没有人对如何做到这一点有任何建议? 以下是我的BQ40Z50 R1 GG设置
| 设置 | 配置 | 充电配置 | 0 | 十六进制 |
| 设置 | 配置 | FET选件 | 64 | 十六进制 |
| 设置 | 配置 | SBS测量配置 | 4. | 十六进制 |
| 设置 | 配置 | SBS配置 | 21. | 十六进制 |
| 设置 | 配置 | 电源配置 | 0 | 十六进制 |
| 设置 | 配置 | IO配置 | 0 | 十六进制 |
| 设置 | 配置 | LED配置 | 00d0 | 十六进制 |
| 设置 | 配置 | 温度启用 | 1e | 十六进制 |
| 设置 | 配置 | 温度模式 | 4. | 十六进制 |
| 设置 | 配置 | DA配置 | 13. | 十六进制 |
| 设置 | 配置 | SoC标志配置A | 0c8c. | 十六进制 |
| 设置 | 配置 | SoC标记配置B | 8C | 十六进制 |
| 设置 | 配置 | 平衡配置 | 3. | 十六进制 |
| 设置 | 配置 | IT测量配置 | 54fe | 十六进制 |