This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:BQ40Z50 -R1。 我在设置BQ40Z50 EVM板以与LTC4100充电器配合使用时遇到问题。

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ20Z45, BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580913/bq40z50-r1-bq40z50--r1-i-have-trouble-setting-up-the-bq40z50-evm-board-to-work-with-ltc4100-charger

部件号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他部件:BQ40Z50

有没有人对如何做到这一点有任何建议? 以下是我的BQ40Z50 R1 GG设置

设置 配置 充电配置 0 十六进制
设置 配置 FET选件 64 十六进制
设置 配置 SBS测量配置 4. 十六进制
设置 配置 SBS配置 21. 十六进制
设置 配置 电源配置 0 十六进制
设置 配置 IO配置 0 十六进制
设置 配置 LED配置 00d0 十六进制
设置 配置 温度启用 1e 十六进制
设置 配置 温度模式 4. 十六进制
设置 配置 DA配置 13. 十六进制
设置 配置 SoC标志配置A 0c8c. 十六进制
设置 配置 SoC标记配置B 8C 十六进制
设置 配置 平衡配置 3. 十六进制
设置 配置 IT测量配置 54fe 十六进制
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您能否更具体地说明您遇到的问题? 我们还需要您在MS Excel和SREC文件中完成未经编辑的GG文件以供查看。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有一个使用LTC4100 IC设计的充电器。 我已验证它与bq20z45 IC兼容。 充电器无法充电,且与我购买的BQ40Z50 EVM板通信。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    带有ltc4100和bq40z50-R1的充电器只能在一个限制下工作。
    您的sdA/SCL和3V3之间是否有上拉电阻?
    尝试读取ltc4100寄存器充电器状态(地址8'H13)
    您应该看到AC_Present = 1 (如果适配器具有有效的外部电压)和RES_*=0 (如果正常窗口中的温度)