This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.891万:PMP4447上的浪涌电流保护

Guru**** 2582055 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580789/ucc28910-inrush-current-protection-on-pmp4447

部件号:UCC2.891万
主题中讨论的其他部件:PMP4447CC2650

我的PSU设计基于PMP4447。 启动时,我经常遇到交流输入端的保险丝断裂问题。 这就是为什么我想要低成本,小尺寸的紧急保护。 是否有专家建议最好使用哪种解决方案?  

PSU为基于CC2650的主板提供电源,该主板为12V模块,最大功耗约为0.5 瓦

下面是我的示意图:

FUSE数据表: www.mouser.com/.../MF2410 Datasheet2013-247737.pdf</s>24.7737万

桥式整流器: http://www.mouser.com/ds/2/149/MB8S-101.0921万.pdf 

输入电容器(C1,C2) http://www.farnell.com/datasheets/187.9709万.pdf?_ga=1.1.56179451亿 .1778970300.1468686107</xmt-block>1468686107

我使用的保险丝是一个快速作用的保险丝,我正在考虑使用可复位保险丝(例如PPTC保险丝)进行更换。  但是,它是一种户外应用,设备主要用于室外温度可达-20°C或更低的北欧环境,PPTC的性能取决于温度。  我想知道它是否会导致在低温度下允许更多电流流动,并在正常条件下变热时阻止电流。 我正在考虑使用 LVR055K http://www.farnell.com/datasheets/190.2602万.pdf?_ga=1.8801.1992万 .1778970300.1468686107</xmt-block>1468686107 

另一个有关其反应速度的问题:

如果应用1.25A,大约需要90秒的时间切断电源,我是否理解正确? (如果是这样,速度太慢)

另一种选择是在交流输入端使用NTC热敏电阻,但是,如果在寒冷天气下的电阻可能是一个问题,我还是有同样的温度问题? 我正在考虑此选项B5.7153万S330M http://www.mouser.com/ds/2/400/B5.7153万_S153-525574.pdf</s>52.5574万 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Serdar,

    请参阅Peter和Colin对您的另一个主题的回答: e2e.ti.com/.../58.0808万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我有一个问题需要发布我的问题。 它是重复的。 我将删除此帖子。

    编辑:我无法删除该文章,如果管理员可以删除此重复的文章就更好了。