This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS56.22万:TPS56.22万电感器发出的噪声/蜂鸣声

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579807/webench-tools-tps562200-noise-buzz-by-tps562200-inductor

部件号:TPS56.22万

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好,

我已根据工作台建议构建电路和组装直流-直流板,并使用了相同的大多数部件号。 我使用了相同的Cin和Cout电容器。我们正在获得3.3V的精确输出。 我们所面临的唯一问题是输出电感器上的轻微噪音。 我厌倦了添加并联电容器,但噪音仍然存在。 (VinMin = 10.0V,VinMax = 15.0V,Vout = 3.3V,Iout = 1.0A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    陶瓷电容器可能会发出音频噪音。 您使用的是什么部件号? 下面是有关该主题的文章的链接:
    www.google.com/url
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的链接,我将进行介绍。

    根据 TI工作台设计指南,我已使用GRM31CR61A226KE19L (Cap=2.2E-5F,ESR=0.0.3637万欧姆)和GRM32ER61E226KE15L (Cap=2.2E-5F,ESR=0.002欧姆)测试了电路板。

    现在我怀疑推荐的3.3uH电感器(SRR4028-3R3Y)是否饱和。它的 Isat 1.650A。 我设计了用于1A输出的电路。

    计算时,ILPEAK=1.6A (输入=15V,IO=1A,输出=1.2A,输出电压=FSW=650Khz 3.3)。

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    实际:

    睡眠期间的负载电流= 2uA。

    负载电流(活动)= 200mA-250mA。