This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDO 2989打开时间不匹配

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579666/ldo-2989-turn-on-time-is-not-matching

主题:LP2989中讨论的其他部件

尊敬的先生:

我在一个项目中使用了LDO2989稳压器。

零件号为:

问题是,

根据数据表,我使用了Cbypass=10nF,错误电阻器=330K,时间至少为50US。

但实际上,我的输出在2.5ms后上升。

在这里,我附上了示意图和开机时间图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我的原理图中:C10=10nF/50V是否有来自线性电源的关闭信号为2V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak您好,

    LM2989启动时间主要受Cbypass电容器的值影响,在较小程度上受设备温度的影响。

    除非输出电容值 很大,否则对输出电压启动时间的影响不会很小。

    /ERROR引脚上拉电阻值对输出电压启动时间没有直接影响。

    下面是Cbypass = 10nF的典型特性图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Donald:

    感谢你的帮助。

    我取下了10nF电容器,现在它保持打开,上升时间为100US。

    但我面临着另一个关熄时间的问题。

    当停机引脚拉至低电平时,大约需要10毫秒才能达到低电平。

    电容器4.7uF/25V输出时,我的输出负载为330欧姆

    应将电容器脱开,以获得更好的结果。

    建议电容器的最小值为3.3uF

    期待您的光临。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak

    关闭时间只是通过负载释放压力,基本上是RC时间常数。

    较小的输出电流值或较大的负载电流将导致 更快的放电时间。

    有些LDO可用,具有 称为 输出放电的特殊功能,可在 禁用LDO时加快输出电容器的放电速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我快速输出放电LDO ...??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是指向Regulator Parametric (调节器参数)搜索页面的链接,其中将Special Features (特殊功能)标志设置为Output Discharge (输出放电)。 您需要设置其他参数,或者设置其他标志,以缩小选择范围...  此处

    www.ti.com/.../single-channel-ldo-products.page