This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.891万:输出电阻器的作用?

Guru**** 2529950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580797/ucc28910-the-purpose-of-the-resistors-at-the-output

部件号:UCC2.891万
主题中讨论的其他部件:PMP4447

PMP4447上R10,R11和R12的用途是什么 ?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sedar:

    我需要询问原设计师,他们可能是为了向负载系统提供某种形式的识别电压。

    一般而言,必须在R10位置安装预载电阻器,以实现良好的无负载调节。 UCC2.891万数据表提供了有关应用程序设计过程的指导。

    www.ti.com/.../ucc2.891万.pdf

    此致

    彼得
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Serdar

    我没有设计这条赛道,所以我想(有点)。

    R10几乎肯定是预载电阻器的一种功能-一种小负载,可防止输出电压在无负载下达到峰值-设计师可能发现在实践中这是不必要的。

    其他电阻器R11和R12允许用户在USB连接器的两个数据引脚上施加电压。 有时需要这样做,以使目标设备能够'确认'充电器存在并接受来自充电器的充电-例如,请参阅 http://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=127.9469万 。

    当然,这些电阻器都不是电源电路基本功能所必需的。

    此致

    Colin