This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A:bq76PL455A /不带唤醒引脚的唤醒主设备

Guru**** 2398245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580244/bq76pl455a-bq76pl455a-wakeup-main-device-without-wakeup-pin

部件号:BQ76PL455A

您好,

我想知道如何通过软件控制唤醒主设备,这意味着无需唤醒PIN即可唤醒它。 我检查了数据表并找到了附加的说明,但唤醒音用于其他设备。 那么,您是否有方法在不使用唤醒PIN的情况下唤醒主设备?

此致,

Satoshi /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satoshi:

    唤醒音由另一个bq76PL455A-Q1生成。 这可能是另一个bq76PL455A-Q1,用作与连接到单元的堆栈式bq76PL455A-Q1的通信桥接器,或者当在较低堆栈式bq76PL455A-Q1上设置DEX_CTRL[STACK_WAKE]位时从另一个bq76PL455A-Q1中间堆栈进行通信桥接。

    此致,
    斯蒂芬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Stephen:

    感谢您的评论。 让我再次澄清,除了"唤醒针是高的"之外,还有其他方法。 从您的回复中,我了解到唤醒音不用于从主机唤醒主455。 我的理解是否正确?

    此致,
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satoshi - San,

    基本设备不会使用唤醒音唤醒,而是堆叠式设备。 是的,您的理解是正确的。

    此致,

    斯蒂芬