This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.589万H:TomTom充电器检测

Guru**** 2376610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579476/bq25890h-tomtom-charger-detection

部件号:BQ2.589万H
主题中讨论的其他部件: BQ2.4392万BQ2.425万BQ2.4251万BQ2.589万

大家好,

我们正在考虑在 设计中使用BQ2.589万H。 此设备是否支持使用TomTom充电器进行充电检测? 我们是否有任何其他相关信息?

我们希望整合 支持TomTom充电器的BQ2.4392万上的充电检测功能。

此致,

Akash Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Akash,

    在支持TomTom适配器的上一代设备上,当检测到非标准适配器(如TomTom)时,它们要求将输入电流限制设置为500mA。

    bq2.589万H上非标准适配器的输入电流检测不会产生500mA。 非标准适配器可产生的最低额定电流为1A。 话虽如此,主机可以修改890H上的输入电流限制寄存器,将其设置为500mA。

    另一个选项是bq2.425万,它支持TomTom适配器并提供500mA输入电流限制。

    您能否详细说明bq2.589万H的哪些功能值得关注?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿卡什

    希望添加有关bq2.589万H的以下内容。

    也可以通过使用Ilim电阻器将电流限制固定为500mA来达到500mA电流限制。 这样,即使D+/D-检测的结果为1A,它也会将输入电流限制钳制为500mA。

    此外,尽管bq2.425万提到TomTom适配器检测,但此器件没有D+/D-;其对应的bq2.4251万具有D+/ D-,但此部分是NRND。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fernando,

    我们对这些充电器的JEITA功能感兴趣。 BQ2425x系列似乎也支持JEITA。

    TomTom充电器的功能是否仅提供500mA?

    如果我们使用Ilim电阻器将电流限制固定到500mA,这是否意味着我们连接到产品的所有适配器都将固定在500mA?

    此致,

    Akash Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Akash,

    我不太熟悉TomTom适配器的历史,但据我了解,我们支持TomTom适配器检测的设备确保输入电流限制设置为500mA。 如今,适配器很可能提供更高的电流。

    输入电流限制在同时具有I2C寄存器和Ilim引脚的较新器件上工作的方式是,两者中较小的一个将设置实际输入电流限制。 在此示例中,如果设备检测到1A适配器,但Ilim的大小设置为将输入电流限制设置为500mA,则后者将是使用的限制。 但是,bq2.589万和bq2.589万H等器件允许使用主机禁用Ilim引脚,然后重新配置输入电流限制寄存器,以便在需要时允许更高的电流额定值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fernando,

    您是否知道TomTom充电器是否可以在下表中归类为分隔器(1,2,3,4)之一?

    此致,

    Akash Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Akash,

    通常,TomTom适配器上的D+/D-电压为~3V。 这意味着,基于bq2.589万H D+/D-,由于最大电压为2.85V,它不会满足任何非标准阈值。 它很可能被检测为"Unknown adapter"(未知适配器),其电流限制为500mA。