This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.478万S:蓄电池电压为8.2V时充电电流问题

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580299/bq24780s-charge-current-issue-when-battery-voltage-is-8-2v

部件号:BQ2.478万S

你(们)好

我的客户将BQ2.478万S用作以下条件

输入功率=9V/128mA

输入电流限制=1A

充电电压=8.4V

充电电流=1.2A

当蓄电池电压达到8.2V时,它们得到的充电电流波形如下,这可能是什么原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq2.478万S具有用于比较VCC电压和SRN电压的睡眠比较器。 如果VCC不高于SRN电压,充电器将停止切换。 充电电流停止后 ,VCC电压将恢复并再次恢复充电。 开始充电后,输入电流会使VCC电压过低,充电器将再次停止切换。

    请使 VCC电压降小于睡眠比较器滞后。 另外,请将VCC系列二极管更换为肖特基二极管。