This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.3515万:关于ROR FSW设置

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579983/tps53515-about-ror-fsw-setting

部件号:TPS5.3515万

您好,

能否告诉我ROR设置?
在数据表中,建议使用以下值。
如果我 保留RDR值,是否可以使用RRF_H和RRF_L的任何值?
而且,请告诉我 允许精度的公差范围。



此致,
Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我可以获得信息吗?
    我将附加波形。
    如果您需要更多信息,或者 我应该 澄清我的评论,
    请告诉我。
     
    此致,
    Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户指南第7页上有比率和频率电阻值。 最好保持1 % 公差。 我在这些系列设备上看到过许多类似的问题,但仍然不知道为什么该表会出现在数据表中,而不是出现在用户指南中。

    www.ti.com/.../sluuas1b.pdf

    只要比率正确,您就应该能够使用不同的值。 我可能不会使用极高(Mohm)或极低(数百欧姆)的电阻。