您好,
我的客户正在评估LM5021示意图。
启动不平稳,如下所示。
然后,Rsense是0.2Ω,当Rsense是0.1Ω 时不会发生这种行为,如下所示。
两个波形都是输出电压。
这种行为的原因是什么?
我还附上了示意图。
如果您有任何疑问,请告诉我。
此致,
Kuramochi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
库拉莫奇山
我已联系此设备的系统工程师,以获得客户咨询的帮助。 由于已经是美国的晚间时间,我们将感谢您的耐心等待,因为明天可能会有回复。
同时,您能否确认在使用200mohm分流器时,CS引脚上的电压在启动期间不超过0.5VDC? 如果CS比较器输入超过0.5 V,则输出引脚将为逐周期电流限制切换为低电平。 如果这是根本原因,则当分流器更换为100mohm时行为发生变化的原因是CS引脚处的感应电压减半。 如果可能,请提供示波器捕获,包括启动期间CS上的电压。
此致,
——丹尼尔
库拉莫奇山
您是否只是以粉色显示输出电压,以蓝色显示漏电流? 或者波形中是否有其他重要信号?
您可以监控CS引脚以查看其是否超过0.5伏(如Daniel所说)或测量SS引脚。如果您进入打嗝模式,SS引脚将放电,您可能会看到这一点。
您可以尝试避免的选项:
1)增大SS上限以增加所需时间并降低当前压力
2)与电流感应电阻器并联添加非常小的陶瓷盖。可能为2pF。这可能有助于因错误跳闸电流限制而产生的噪声峰值。
3)我无法从波形判断输出是否预偏置了其他电压?
此致,
John