This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:关于LP8860-Q1的问题

Guru**** 2376610 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8861-Q1, LP8860-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579181/lp8860-q1-the-questions-about-lp8860-q1

部件号:LP8860-Q1
主题中讨论的其他部件:TPS6.1194万-Q1LP8861-Q1TPS6.15万TPS6.1165万-Q1

大家好:

我有一些关于LP8860的问题,如下所示。

<1>我发现LP8860只支持超过16V的输出,所以我不能使用它来驱动3S9P (3 LED /字符串)背光?

2>如果我要驱动此背光(3S9P,IROLED = 540mA,Vin = 5V),哪种解决方案是最佳的

3>既然我们可以对EEPROM值进行编程,为什么有多个不同版本的EEPROM配置不同?

4>我在您的网站上找不到与LP8860EVM相关的工具,我可以从哪里下载它?

谢谢

刘若明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tiper,

    关于您的问题:

    1.您可以,但不建议这样做。 输出电压将保持在最低16V,因此效率很低,因为输出电压比必需的高得多,会消耗额外的功率。 此外,即使输出电压为最低16V,在发生断线故障时,升压组件的额定输出电压也应达到48V的最大值。  

    2.您的应用程序是否需要LP8860的特殊功能(即 相移,混合调光,寄存器亮度控制)? 否则,您可以使用简单得多的TPS6.1194万-Q1或LP8861-Q1 (+电源线FET保护)设备。 这些器件具有4个通道,最高可达100mA/string,对于您的应用来说足够了(540mA/9 = 60mA/string)。 此外,该系列器件还集成了FET,可降低系统成本。

    3.有些客户无法对EEPROM进行重新编程以用于生产,因此我们希望提供各种选项。

    4. 您  需要先申请访问LP8860-Q1工具/软件。 您可以在LP8860-Q1产品页面中单击立即请求:

    如果您已经访问了LP8860文件/工具,请访问myTI ->我的活动-> mySecure软件。

    此致,

    Salome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Salome:

    非常感谢您的详细解释。

    我听取了您的建议(LP8861-Q1和TPS6.1194万-Q1)。这两个部件仅支持高达400mA的电流(所有通道都是并行的);

    对于我的应用(Vin= 5V;LED为3S9P ,它们是面板中固定的共阳极和共阴极;总电流为540mA;PWM调光正常);

    你有什么建议吗?

    再次感谢。

    刘若明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tiper,

    我现在明白了。 以前我认为并行字符串需要独立于您的应用程序详细信息,似乎像TPS6.15万这样的器件是更好的解决方案。
    使用TPS6.15万,您可以通过外部电阻器设置LED输出电流,以便为您的外壳设置540mA。 唯一需要检查的是,应用程序不会超过3A升压电流限制,但根据您的条件,不应超过此限制。

    应用程序是否需要汽车认证? 如果是,我需要检查另一个解决方案。 如果不是,我认为TPS6.15万是最佳建议。

    最佳,

    Salome
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Salome:

    我们 需要汽车级零件,很抱歉我没有提供上述内容中的详细应用要求。 你还有其他的建议。 再次感谢。

    此致

    刘若明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tiper,

    对不起,目前TPS6.1165万-Q1是最接近TPS6.15万器件的汽车分级器件,但它的峰值开关电流限制为1.2A (最大400mA LED串流电流),这对于您的应用条件是不够的。

    此致,

    Salome
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Salome:

    非常感谢您的帮助。 TPS6.1165万-Q1无法满足我们的应用要求。 再次感谢。