This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2989:输出电压不正确

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578426/lp2989-incorrect-output-voltage

部件号:LP2989

您好,

我正在电源设计中使用LP2989ild -3.3V,并且在输出电压方面遇到了问题。

我从锂离子聚合物电池为它提供3.7V的输入,以提供MSP432芯片电源。 目前,我正在试验电路板测试芯片,每次我创建电路时,输出不是3.3V。 通常输出电压大约为0.9V。

任何帮助都很有帮助,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Trent,

    两个最常见的问题:

    1)确保/Shutdown (关闭)引脚已达到或超过 最小开启阈值。

    2)确保旁通 引脚具有 低泄漏电容器。 此引脚连接到带隙电压基准,任何泄漏电流都将导致输出电压过低。 如果使用高阻抗电压表,当设备通电且/Shutdown (关闭)引脚处于ON (打开)状态时,您应该能够在旁路引脚上测量约1.20V的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Donald:  

    感谢您回答我的问题,回答您的问题:

    1)关闭引脚与输入相连,因此应超过阈值。  

    2)旁路引脚通过10nF电容器连接到输入。 我只从针脚读数4-5毫伏。  

    这是使用TI Webench创建的电路示意图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    特伦特

    此处有一个错误:Cbyp应连接至GND,而不是Vin。

    我刚刚向Webench团队发送了一封电子邮件,要求他们纠正此问题。

    此时,我将要求您从电路中移除Cbyp,并查看是否恢复正常的Vout行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Donald,

    我已卸下旁路电容器并重新测试了设备。

    即使没有旁路电容器,我仍从输出引脚接收0.906 V。 旁通引脚仍显示不正确的电压。

    谢谢!

    特伦特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    特伦特

    我现在已经没有想法了。

    出现其它连接错误或设备损坏。