This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63.0252万:并行输出?

Guru**** 2371820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579627/tps630252-output-in-parallel

部件号:TPS63.0252万
主题中讨论的其他部件: TPS6.2085万TPS63.025万

团队成员:

只需与您确认一个问题。  

在实际应用中, 使用TPS63.0252万和TPS6.2085万并行输出的客户可以同时使用5V输入和3.3V输出。

问题是,当两个芯片都工作时,TPS6.203万的输出将转至TPS252。

客户想要确认它是否会相互损坏?

如果将使能 引脚拉至低,则是否可以同时并行输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,您可以在禁用设备的情况下对该设备的输出施加电压。 这些设备中的每一个都有输出放电,因此这将吸收一些电流。

    本应用手册还讨论了此主题: www.ti.com/.../slyt689.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:

    只想与您确认,如果EN引脚禁用,输出放电是否始终打开? 如何使放电工作?

    是否会导致其它芯片短路保护?

    由于它们需要高精度的电压输出,因此它们不能添加外部二极管来相互分离。 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    放电电路在D/S中说明 它们的电流相当低。

    我不明白为什么要并行处理这两个设备... TPS63.025万可以降压和升压。