This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5110:LM5110-1SD/NOPB,采用WSON-10封装热垫电气连接

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578591/lm5110-lm5110-1sd-nopb-in-wson-10-package-thermal-pad-electrical-connection

部件号:LM5110

您好,


我正在设计一个使用LM511-1的板,以驱动接地和负电压之间的半桥。

因此,Vee连接到负电压,IN_REF连接到接地(IN_A和IN_B驱动正逻辑电平信号)。

我想使用4 mm 的有散热垫的WCON-10封装。 此散热垫必须焊接到印刷电路板上,但数据表不会指明它必须连接到哪个电位。

请告诉我此热垫是否必须与Vee或IN_REF连接到相同的电位?

提前感谢

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    感谢您对LM511-1驱动程序的关注。 我已将您的问题通知了相应的应用程序组,您很快就会看到某人的回复。

    此致,
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David,

    感谢您选择TI的LM5110-1进行设计!

    散热垫应连接到PCB上的V型。

    感谢您的耐心等待,因为我知道我们花了比平常更长的时间回复您。

    如果此帖子已回答您的问题,请按下面的"验证答案"按钮。

    ——丹尼尔