This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.995万:关于UCC2.995万应用程序问题

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578821/ucc29950-about-ucc29950-application-question

部件号:UCC2.995万

您好,先生,

我的客户现在对LLC组合IC UCC2.995万的PFC感兴趣。 但有一些问题需要您的帮助。 谢谢。
1.为什么UCC2.995万切换频率规格设计高达350kHz?
  一般而言,LLC切换频率设计范围从70kHz到100kHz。 所以,我认为150千赫就够了。

2.是否有一些文档 可以解释UCC2.995万具有PFC的内置于分压功能?
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对TI的关注。 我已经联系了相关产品组,您应该很快会收到他们的回复。
    我们始终要求不公开讨论未发布的部件信息,但我们将评估您在ucc2.995万上的问题。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,温

    1.对于LLC设计,在轻负载,短负载下切换频率会很高。 正常情况下,最大频率为共振频率的2或3倍。
    根据数据表,PFC的抖动功能集成在UCC2.995万中。 抖动范围为+-2kHz,抖动率为333Hz。

    此致,
    云生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    是否有任何文档可以解释抖动功能的优点和行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,温

    请参阅以下链接中的第一页。
    emlab.ee.ntou.edu.tw/.../AppEMC-13-P3.pdf

    此致,
    云生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    温先生,您好

    UCC2.995万中的抖动功能将PFC级切换频率从f_nom更改为f_nom+2kHz,并以343Hz的速率更改为f_nom-2kHz。 该模式显示在下面的屏幕截图中。

    抖动可以有效降低探测器平均EMI响应,但实际上它对峰值探测器的响应几乎没有任何影响。 仔细的布局和对变压器设计的关注对于减少设计的EMI特征更为重要。

    此致
    Colin