This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3610:TPS3610设计指南

Guru**** 2459050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578740/tps3610-tps3610-design-guidelines

部件号:TPS3610

您好,

我正在为RAM保留应用程序寻找在电池备份监控器模式下使用TPS3610U18PWR的设计指南。 要更具体地说明此模式中所有引脚的状态。 此外,VBAT输入应连接到蓄电池或连接到蓄电池上的二极管。 请尽早告诉我。

谢谢你。

此致,

Priyanka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Priyanka,

    是否要从正常操作强制设备进入batty-backup模式? 在这种情况下,MSWITCH应连接到VDD,否则,如果不使用,则将MSWITCH连接到GND。

    其余引脚如典型工作电路的数据表配置所示。

    VBAT应直接连接到蓄电池,如果Vdd发生故障,将自动切换。

    此器件具有芯片启用输入和输出以及电池状态输出,手动复位功能和看门狗计时器。 您可能还需要考虑 更基本 的电池备用监控器TPS3613或TPS3617。 这些是电池备份监控器,功能更少/额外的引脚更少。 您的应用是什么?

    -Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你Michael。 我们在电池备份模式下使用芯片。 我们已通过0欧姆电阻器和二极管DB2.7314万将蓄电池连接到Vbat输入。 我想知道是否可以保持TPS3610U18PWR的未使用引脚处于打开状态? 因为WDI,BATTOK,BATTON,nReset和NLL引脚在我们的应用中保持打开状态。 此针脚的建议级别是什么?

    谢谢!
    Priyanka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,MSWITCH是否正确连接至GND。 根据您的评论,MSWITCH似乎应该连接到VDD以使用电池备份模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Priyanka,

    如果MSWITCH连接到VDD,设备将从正常操作切换到备用电池模式。 如果未使用PFI (电源故障输入),请将PFI连接到GND,并保持/PfO未连接。 如果您只想在备用电池模式下操作并禁用手动切换功能(MSWITCH),则必须将MSWITCH连接到GND。 如果未使用监视功能,则保持WDI引脚未连接。 芯片启用(/CEIN)引脚应连接到您要连接此设备的微控制器的芯片启用引脚。 此功能可防止在电源电压较低(且设备处于重置状态)时写入任何数据。 如果您不使用芯片启用,我建议您选择不带芯片启用门控功能的电压监控器设备,否则将此引脚连接到逻辑高电平,无论复位条件如何,逻辑高电平始终会写入数据(这可能是不可取的-取决于您的应用)。

    -Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你Michael。 我只是担心打开未使用的引脚可能会导致电流消耗,这正是我在我们的主板上观察到的情况。 同样,以上针脚似乎连接正确,只有BATTOK,BATTON,LL和WDI保持未连接/打开状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于PFI输入,我们有820k和270k电阻器,电压分配器中的1 % 均连接至5V电源,将4.644V应用于PFI,但是VCC是否为3.3 V是否正常?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Priyanka,

    是的,应该正常工作。 由于您有许多功能未使用,您可能需要查看前面提到的其他设备。 这可以使您的系统更高效,更便宜。 例如TPS3617。

    -Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你Michael。 我会将该零件推荐给我们的团队。 再次感谢您的参与和考虑。

    此致,
    Priyanka