请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS3610 您好,
我正在为RAM保留应用程序寻找在电池备份监控器模式下使用TPS3610U18PWR的设计指南。 要更具体地说明此模式中所有引脚的状态。 此外,VBAT输入应连接到蓄电池或连接到蓄电池上的二极管。 请尽早告诉我。
谢谢你。
此致,
Priyanka
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我正在为RAM保留应用程序寻找在电池备份监控器模式下使用TPS3610U18PWR的设计指南。 要更具体地说明此模式中所有引脚的状态。 此外,VBAT输入应连接到蓄电池或连接到蓄电池上的二极管。 请尽早告诉我。
谢谢你。
此致,
Priyanka
Priyanka,
是否要从正常操作强制设备进入batty-backup模式? 在这种情况下,MSWITCH应连接到VDD,否则,如果不使用,则将MSWITCH连接到GND。
其余引脚如典型工作电路的数据表配置所示。
VBAT应直接连接到蓄电池,如果Vdd发生故障,将自动切换。
此器件具有芯片启用输入和输出以及电池状态输出,手动复位功能和看门狗计时器。 您可能还需要考虑 更基本 的电池备用监控器TPS3613或TPS3617。 这些是电池备份监控器,功能更少/额外的引脚更少。 您的应用是什么?
-Michael