This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4133万:BQ2.4133万

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579340/bq24133-bq24133

部件号:BQ2.4133万

您好,

我想知道AVCC和ACDRV之间的"开启"时间,示意图和图像已附在下面。

请问AVCC和ACDRV之间的"接通"时间是多少

在图1中

  • ACDRV接通速度比AVCC更强,切断频率为15kHz,带有C6 1uF电容器。

在图2中

  • AVCC和ACDRV打开速度相等,但切断频率为150kHz,带有C6 0.1uF电容器。

在图3中

  • AVCC和ACDRV接通速度相等。无C6电容器。

  • 由于电容器充电(C6),AVCC打开速度稍有不同?

 

  • 示意图


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rajaneesh,

    我们不知道确切的"接通"时间。如果您想要降低"接通"速度,您可以将C13 R5调整为慢速双通ACFET。