This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481-FLYBACKVM:短路保护问题

Guru**** 2396575 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577946/lm3481-flybackevm-short-circuit-protection-problem

部件号:LM3481-FLYBACKVM
在“线程:LM3481”中讨论的其它部件

大家好,

我的客户使用我们的LM3481的EVM执行短路保护和OCP功能测试。 但是,我们看不到开关频率的降低。 此功能是否仅在非隔离直流/直流设计中激活? 请参见下面的测试波形。 粉红色是切换频率。

7.3 6短路保护
当感应电阻器(在Isen引脚上测量)上的电压超过220 mV时,表示短路电流
限值被激活。 LM3481中的比较器将切换频率降低了8个系数和
保持这种状况,直到短时间被清除。

此致,

郑宝莉

RTW MM FAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Polly
    在基准测试后,我会很快回来。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    请问有何进展? 谢谢你。

    此致,

    波利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    很抱歉耽误你的时间。 我会尽快通知您。

    谢谢