This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160:反向降压-升压(RON操作)

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578909/lm5160-inverting-buck-boost-ron-operation

部件号:LM5160

您好,

我们是否可以使用LM5160进行反转带扣增压操作?
LM5160的Ron针脚连接到VIN。

对于反向降压-升压配置,我认为参考LM5160的AGND的VIN在启动时会有所不同。
这是否是在反向降压-升压电路中使用LM 5160的问题?
仅限FSW变化吗?

如果LM5160有任何有关反向带扣升压操作的测试结果(或任何TI设计),请与我共享数据吗?


此致,
柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您可以使用LM5160来反向降压升压应用。

    线路板的电源输入将参考线路板接地。 一旦零件启动,IC将看到VIN和GND针脚之间的VIN+|VOUT|电压。 请确保VIN+|Vout (VIN+|Vout)|不会超过IC定义的Vin范围。 我建议选择您的组件,就像 在降压拓扑中供应= VIN+|Vout|和输出=|Vout|一样。

    我目前还没有关于LM5160反转应用的测试报告。 我将与其他同事核实。 您可以将标准EVM配置为反向降压升压以进行尝试。

    有关主板配置,请参阅本文档:www.ti.com/.../snva722b.pdf

    此致,

    杨先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryuji您好!

    在网站上进行的简短搜索显示,LM5160采用了飞降压升压配置的参考设计。

    此处是指向参考设计和相关文档的链接

    此致

    Brani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Yang San,Brani San,

    感谢您提供信息。

    此致,
    柳枝