请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM5160 您好,
我们是否可以使用LM5160进行反转带扣增压操作?
LM5160的Ron针脚连接到VIN。
对于反向降压-升压配置,我认为参考LM5160的AGND的VIN在启动时会有所不同。
这是否是在反向降压-升压电路中使用LM 5160的问题?
仅限FSW变化吗?
如果LM5160有任何有关反向带扣升压操作的测试结果(或任何TI设计),请与我共享数据吗?
此致,
柳枝