This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3480:5V型号的输入对地短路(9V)。 高达2.5A。

Guru**** 2373190 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3480
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579147/lm3480-input-to-ground-short-at-9v-for-5v-version-up-to-2-5a

部件号:LM3480

大家好,我是第一次来这个论坛,如果这是重复或明显的问题,我很抱歉。

我使用此调节器设计了一个电路,用于接收9V电池的输入,并将其调节为5V,用于安装微控制器。  我第一次尝试用电池测试LM3480,但在没有负载连接到输出的情况下连接电池时,它的电流大于2.5A。  输出电压上下摆动,有时为负。  

我已将两个0.1uF电容器分别连接到输入和输出,如数据表中所示。  我检查了所有连接是否短路,所有连接似乎都正确连接。  

从数据表中,我是否发现了明显的错误或不理解的问题? 我在下面连接了电脑控制器的电路。

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Joe,

    很遗憾听到您遇到问题。

    不幸的是,我在这里看不到什么不同寻常的东西。 PCB布局看起来正常。

    我能提供的最好的建议是从PCB上取下LM3480,然后尝试重新连接电池,看看问题是否仍然存在。

    然后重新安装LM3480,并 将'输出'引脚与印刷电路板隔离。 仅 连接'IN'和'GND针脚,以查看问题是否仍然存在。

    然后,所有常见的重新检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Donald,

    很棒! 我已为芯片脱色并解析,它现在输出5V电压。 奇怪。 我将再次检查以确保。

    快速跟进,我用调节的5V对Attiny进行编程,然后在LM3480未接通电源的情况下将其应用于LM3480的输出。 保护通过输出至接地的任何反向电流的快速解决方法是将二极管穿过输出至接地吗? 这种二极管的特性是否必须是特定的,或者我是否可以使用任何旧的二极管(齐纳或其他)?

    再次感谢您的建议!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ".为了保护通过输出到接地的任何反向电流,应在输出到接地之间放置一个二极管?"

    我手头没有任何信息来回答这个问题,但我看不出从OUT到GND的二极管如何 在不干扰正常操作的情况下添加任何保护。

    我可以订购一些LM3480采样设备和工作台测试,以确定在这种情况下输出引脚的行为。 根据我现在看到的配送时间,这至少需要一周时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚刚在TI论坛上的某个地方看到,当输出引脚上有5V电压而输入上没有电压时,这可能能够保护LM2480。 但我认为这是没有必要的,我可能可以自己测试。 我还有一些额外的东西。 非常感谢你们的帮助!