This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985A-33:什么是LP2985-33 (slvs522o)中的IGND?如何测试此参数?

Guru**** 2373240 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2985
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579025/lp2985a-33-what-is-ignd-in-lp2985-33-slvs522o-how-to-test-this-parameter

部件号:LP2985A-33

IGND列在LP2985数据表中。 我发现一些人说IGND=Ivin Iout,我想知道为什么? 有人能告诉我吗?您能否绘制一份草稿来说明这一问题? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    我已经绘制了一个简单的图表,希望这将回答您的问题。

    问:Ignd=Ivin Iout为什么?

    答: Ignd测量LDO调节输出电压所需的电流。 如下图所示,根据基尔霍夫定律,Iin = Iout + Ignd。 所以我们可以得到函数Ignd=In-Iout。

    问:如何测量Ignd?

    答:根据上述说明,最简单的方法是在LDO的GND引脚处连接DMM。 但是,这种方式可能会影响LDO的参考接地电压,从而可能导致LDO出现不稳定问题。 因此,执行此操作的最佳方法是使用源测量单位(SMU)强制电流返回到输入。 请参见下图,以这种方式,Iin本身就是Ignd。

    谢谢!

    歌曲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

     

    抱歉。 似乎 缺少图。 我再次重新发布。

     

    问:Ignd=Ivin Iout为什么?

    答: Ignd测量LDO调节输出电压所需的电流。 如下面的草案所示,根据基尔霍夫定律,IIn=Iout + Ignd。 所以我们可以得到函数Ignd=In-Iout。

     

     

    问:如何测量Ignd?

    答:根据上述说明,最简单的方法是在LDO的GND引脚处连接DMM。 但是,这种方式可能会影响LDO的参考接地电压,从而可能导致LDO出现不稳定问题。 因此,执行此操作的最佳方法是使用源测量单位(SMU)强制电流返回到输入。 请参阅下面的草稿,这样,Iin本身就是Ignd。

    谢谢!

    歌曲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于简单的三端子调节器,Ignd是任何进入但不会进入负载的电流。 这被认为是'失去电流'。

    对于功能更强的调节器(如LP2985) ,它会变得更加复杂,但 概念仍然相同: 失去电流。