This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.7421万-G1:测量可拆卸电池的SOC

Guru**** 2396635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579062/bq27421-g1-measure-the-soc-of-removable-battery

部件号:BQ2.7421万-G1

如果可拆卸蓄电池在外部充电器中充电,BQ2.7421万-G1A能否正确测量其SOC?
例如,
关闭设备,
拉出电池(从BQ2.7421万断开),
插入另一个化学和容量相同的电池。
在这种情况下,燃油表测量蓄电池SOC的精确度如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vladimir,  

    设备应能够提供荷电状态,因为它取决于电池的电流消耗,电压和温度。 因此,只要您取出旧电池并添加具有相同CHEMID的新电池,设备就应该能够提供充电状态。  

    希望这能有所帮助,