This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5895万:BQ2.5895万升压模式

Guru**** 2373240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578148/bq25895-bq25895-boost-mode

部件号:BQ2.5895万
主题中讨论的其他部件: BQ2.5898万DBQ2.589万HBQ2.589万

尊敬的先生:

我将使用BQ2.5895万进行Vbus 5V, Vout=PMID=5V 3.1A输出。

根据PMID的引脚说明, 它可以支持高达3.1A的输出电流。  我正在检查方框图和典型电路,当Vbus未插入时,它没有任何至PMID引脚的升压路径。

此加速拓扑是否内置在芯片中? 谢谢。

 

PMID:蓄电池增压模式输出。 连接至反向阻塞MOSFET (RBFET)的排卸和HSFET的排卸。 PMID到PGND的最小电容为40µF Ω(最大2.4A输出)和60µF Ω(最大3.1A输出)

OTG:启动模式启用PIN。 当OTG配置=1,OTG针脚较高且在VBUS上未检测到输入源时,将激活升压模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lucifer,

    反向运行(从输出到输入)的降压转换器是升压转换器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Jeff:
    还有一件事,BQ2.5895万能否支持QC 3.0 ? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lucifer,

    bq2.5895万 D+/D-不支持QC 3.0。 bq2.589万H和bq2.5898万D D+/D-具有输出驱动程序,使主机软件可以控制电压电平并与3.0 C进行接口。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    到目前为止,BQ2.589万H EVM不可用。BQ2.589万和BQ2.589万H之间是否有任何区别? 是否可以使用BQ2.589万EVM进行QC 3.0 验证? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lucifer,

    bq2.589万与3.0 C不兼容。  您将需要bq2.589万H ,并且必须 使用下面应用说明中所述的890H功能编写主机软件:

    您是否可以订购bq2.589万EVM和bq2.589万H IC样片并将890IC替换为890H IC?