请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ2.5895万 主题中讨论的其他部件: BQ2.5898万D, BQ2.589万H, BQ2.589万
尊敬的先生:
我将使用BQ2.5895万进行Vbus 5V, Vout=PMID=5V 3.1A输出。
根据PMID的引脚说明, 它可以支持高达3.1A的输出电流。 我正在检查方框图和典型电路,当Vbus未插入时,它没有任何至PMID引脚的升压路径。
此加速拓扑是否内置在芯片中? 谢谢。
PMID:蓄电池增压模式输出。 连接至反向阻塞MOSFET (RBFET)的排卸和HSFET的排卸。 PMID到PGND的最小电容为40µF Ω(最大2.4A输出)和60µF Ω(最大3.1A输出)
OTG:启动模式启用PIN。 当OTG配置=1,OTG针脚较高且在VBUS上未检测到输入源时,将激活升压模式