This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:充电顺序

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578475/bq4050-charging-sequence

部件号:BQ4050
主题中讨论的其他部件: BQ2.4725万A

您好,

我想澄清一些关于使用BQ4050为电池充电的疑虑。

1.在设定电压范围和电压范围的电流后,为什么不限制电流?

蓄电池消耗的电流仍大大高于300mA。 我尝试过使用这些值,但似乎不会影响当前的消耗。 充电电流逐渐下降,在充电的最后阶段,没有足够快地逐渐下降。

这是否与GPC周期相关?  

2.另一个问题是充电是否会自动停止? 或者,当检测到TC或FC标志时,是否必须手动关闭充电FET?

感谢你的帮助。

此致,

路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仪表不控制充电电流和电压。 它将根据JEITA设置广播推荐的充电电流和充电电压。 仪表停止充电的唯一机制是由于充电终止或故障情况而关闭CHG FET。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Louis:

    要使bq4050在TC上禁用CHG FET,请在Settings FET Option CHGFET =1中。

    请参阅bq4050 TRM 第109页...

    CHGFET (第5位):有关GaugeStatus()[TC]设置的FET操作

    1=禁用充电和预充电,FET关闭

    0= FET激活(默认)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thomas:

    感谢您的及时回复。

    我还想知道是建议使用BQ4050为电池充电,还是需要使用额外的充电器。
    如果是,您是否都有一个可读取JEITA设置和限制电流的推荐产品?

    非常感谢您的帮助。

    此致,
    路易
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq4050不控制充电电流或电压。 它控制充电和放电FET以实现保护目的。 您需要一个充电器为电池充电。 您可以使用智能充电器(如bq2.4725万a),并且量表可以广播“充电器电流”和“充电器电压”,以便让充电器知道要发送的电流和电压。 量表将广播您在bq4050的数据闪存中设置的JEITA值。