请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ4050 主题中讨论的其他部件: BQ2.4725万A
您好,
我想澄清一些关于使用BQ4050为电池充电的疑虑。
1.在设定电压范围和电压范围的电流后,为什么不限制电流?
蓄电池消耗的电流仍大大高于300mA。 我尝试过使用这些值,但似乎不会影响当前的消耗。 充电电流逐渐下降,在充电的最后阶段,没有足够快地逐渐下降。
这是否与GPC周期相关?
2.另一个问题是充电是否会自动停止? 或者,当检测到TC或FC标志时,是否必须手动关闭充电FET?
感谢你的帮助。
此致,
路易