This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.4335万A:低侧FET电容?

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578401/tps54335a-low-side-fet-capacitance

部件号:TPS5.4335万A

我的客户想知道 TPS5.4335万A中底部MOSFET的漏极至源电容,以便确定R-C缓冲器的尺寸。  您能提供帮助吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Allen:

    以下是我们设计师的回复:

     

    由于我掌握的数据有限,335 LSFET的寄生电容大约是,希望这对您来说没问题。

        CGD≈0.113nF;

        CISS (CGS+CGD)≈0.126nF;

        Coss (CGD+CDs)≈0.113nF,我没有CD数据,我认为它应该很小,因为我们使用LDMOS作为LSFET。

     

    BRS,

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于RC缓冲器设计,您也可以考虑以下文档:

    e2e.ti.com/.../5353.RC-Snubber.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢John Tucker, 这 是一个更好的解决方案。

    Ryan