This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951:猜测正确的部件号

Guru**** 2535300 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2951, LP2951-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578585/lp2951-guess-the-right-part-number

部件号:LP2951

您好,

我必须用图片中的部件替代。

我假设它是LP2951,它是具有100mA输出的直流-直流LDO稳压器。

LP2951有多种型号:3V,5V,可调。

标记“CMC”与TI的标记表不匹配,如何确定正确的部件号?

此致,

Fulvio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Fulvio:

    这是LP2951-N,5.0V版本。 只有LP2951 3.3V和3.0V型号具有电压选项标记。

    由于封装标记数据库功能不兼容,将National Semiconductor部件标记信息导入TI系统会造成一些异常。

    National Semiconductor使用符号'>D'自动将模具修订号插入工厂的物理标记中,目前的LP2951-N模具修订版为'C'。

    TI 标记数据库将'>D'视为简单的文字文本,并在标记查找详细信息中显示'>D'。

    'LP2951/CM>D'(在标记数据库中)与'LP2951/CMC'(在软件包中)是 一个已知问题,已指派一个小组来解决此问题。

    'CMC'标记正确。