This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5217万:开机时nINT信号保持低电平

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578679/tps65217-nint-signal-remains-low-on-power-up

部件号:TPS6.5217万

但是,我的PMIC nINT信号较低。 我正在使用TPS6.5217万C。 我不知道为什么开机时此信号较低。 我已将我的主板修改为将其拉至3.3V而不是1.8V。 此信号连接到 AM3358上的NNMI。 I随附原理图。 有人能请help.e2e.ti.com/.../10.6515万_2D00_PCB_5F00_TORSO_5F00_BASE.PDF吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:

    您是否正在清除中断? 您在中断寄存器中看到了什么(数据表的9.6 4节)? 此信号处于活动低电平状态,因此如果存在待处理的中断,则无论您将其拉至什么位置,它都将保持低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们确实已经启动并运行了u-boot和QNX,但还没有软件到可以检查该寄存器的程度。 这是我要做的事情。 也就是说,我认为nINT信号的初始通电状态很高,因为似乎没有任何明显的中断事件发生。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    中断(按钮,交流和USB)与打开源(第 19),因此我希望nINT在启动时始终处于低位。 然后,处理器可以识别导致开机的原因并清除中断。 清除后,如果这三个更改中的任何一个再次发生变化,则应重新断言。 希望一旦您启动下一层软件,您就应该能够清除中断并看到nINT高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 谢谢。