请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS6.5217万 但是,我的PMIC nINT信号较低。 我正在使用TPS6.5217万C。 我不知道为什么开机时此信号较低。 我已将我的主板修改为将其拉至3.3V而不是1.8V。 此信号连接到 AM3358上的NNMI。 I随附原理图。 有人能请help.e2e.ti.com/.../10.6515万_2D00_PCB_5F00_TORSO_5F00_BASE.PDF吗